This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
初次使用BQ2057CDGKR,设置6.67mA充电电流,
您好,请问您使用的是15 欧姆还是 15 欧姆电阻器进行的该调试? 原理图显示的是15 milliOhm, 如果您实际上使用的是 15 m Ω 电阻器,充电电流则会被设置为 6.67A ,这可能会让 Q1 短路。
以及您在原理图中说的,“20-50 mA, 2mR-5mR. ” 我们可以认为您也是指2-5 欧姆吗? 如果是的话,您可以参考数据表第 10 页中列出的公式。
确实是Q1短路,请问电池充放电时,均通过Q1吗?
电池只能通过 Q1 充电,不能放电。 我们建议您在此处从原理图中添加 D1,确保不会有反向电流从电池流向输入:https://www.ti.com/lit/ug/sluu056a/sluu056a.pdf
关于bq21040的问题,我们建议您单独发一个帖子,这样更方便相应的工程师为您解决问题。
bq2057C 的充电电压可低至 4.158V ,但4.1V 确实太低了。 您是直接从 BAT 引脚测量的吗? BAT引脚是IC 进行测量的地方。 以及电池有没有在测量最大充电电压之前放电?