Dear 您好
我調整充電電壓 8.2V 電流大約840mA 失敗
電路如下圖 請審核 看哪個零件值 需修改
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,请您将 STAT1 、 STAT2 和 PG/ 引脚通过 1.5 kOhm的电阻器上拉至输入端,工程师想确认下当这些引脚不起作用时的电压是多少。
为了更好地解决您的问题,您能否提供以下信息:
工程师也计算了下充电电流,得到 694mA( KISET1 * VISET1/RSNS/RISET1 = 1000* 1/0.120/12000 = 694mA)。
当sense voltage介于 100mV 和 200mV 之间时,可以得出充电电流的最佳精度。 目前您的sense voltage是 83mV。
Hi Will,
请问您能否提供以下信息:
故障发生时:TS 电压是多少?/CE电压是多少?
您能否提供IN, BAT, OUT, 以及输出电流时的波形?
同时,请您尝试将电源与电子负载并联, 请将电源电压设置为略高于电子负载的电压,让它们从 BAT 引脚上的单独输出连接在一起。