Other Parts Discussed in Thread: BQ25898, BQ25896, BQ25895, BQ25898D, BQ25898C, BQ25892, , , BQ25895M
当仅存在电池时,ADC 监测仅在电池电压高于 MINSYS 寄存器设置时才有效。其目的是在剩余电量相对较低时节省电池电量。这适用于 BQ25890、BQ25890H、BQ25892、BQ25895、BQ25895M、BQ25896、BQ25898、BQ25898D、BQ25898C。
当处于仅电池模式时,ADC 仅在电池电压高于 MINSYS 寄存器设置 (REG03[1:3]) 时起作用。否则,ADC 读数无效。对于最大 ADC 工作范围(仅 VBAT),用户可以将 MINSYS 电压设置为其最低值(即 3.0V),以便 ADC 在电压低至 VBAT=3.0V 时正常工作。