Part Number: TPS2660
在发生过流故障期间,电子保险丝需要多长时间可以热关断?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
背景
在发生过流故障期间,电子保险丝将故障电流限制为由 ILIM 引脚上的 RILIM 电阻器设置的值。由于电子保险丝保持恒定的输出电流,因此输出电压 VOUT 由有效负载阻抗决定,这样 VOUT 将低于电源电压 VIN。这会导致电流限制模式下的功率耗散 PD = ILIMIT x (VIN - VOUT)。
功率耗散会使器件结温升高,即 TJ = TA + θJA x PD(θJA 为热阻),这会导致 TPS2660 电子保险丝在 TJ 超过 157°C 时进入热关断状态。
TPS2660 电子保险丝示例:
假设电流限制设置为 2A,如果负载尝试获取大于 2A 的电流,则 TPS2660 会限制电流,VOUT 将根据负载消耗的功率下降。
对于 24V VIN,假设负载消耗的功率为 24W,即负载电流为 1A(有效 RLOAD 为 24Ω)。如果负载变为 60W,即负载电流为 2.5A(有效 RLOAD 为 9.6Ω),则 TPS2660 会将电流限制为 2A,VOUT 将下降至
VOUT = ILIMIT x RLOAD_EFF = 2A x 9.6Ω = 19.2V
PD = 2A x (24V-19.2V) = 9.6W
热关断 (TSD) 时间:
结温上升所需的时间取决于器件的功率耗散和工作温度,如下面的“热关断时间与功率耗散之间的关系”图所示。另请注意
例如,在 25°C 的环境工作温度下,当 PD 为 10W 时,由于 TSD,器件经过 472ms 可以关闭。
如果输出短路,则 VOUT = 0V,从而 PD = 2A (24V-0V) = 48W。在这种情况下,由于 TSD,器件只需 4ms 即可关闭。