Other Parts Discussed in Thread: TPS53355
由于 PGOOD 从外部上拉至 MCU/FPGA 和外部电压源,因此,只要监测 PGOOD 的探头阻抗相对较高且 PGOOD 具有匹配逻辑电压的上拉电阻,那么在软启动/模式选择中就不会遇到任何问题。当器件启动时,PGOOD 引脚将保持低电平,器件将在 MODE 引脚上输出电流。读取产生的电压以设置软启动时间,因为在 PGOOD FET 导通的情况下,此时引脚电压以接地为基准。一旦 PGOOD 置为高电平(此时,驱动 PGOOD 逻辑的 FET 关断),在 MODE 引脚通过表 7-3 指定的适当电阻器连接到 PGOOD 的情况下,该器件即会启动并在 FCCM 中开始切换。

当器件寄存某些可用的开关频率设置时,射频引脚以 VREG 为基准可能会产生异常。请确保在选择 FCCM 或自动跳跃时使 MODE 引脚分别以 PGOOD 或 GND 为基准。MODE 连接到 PGOOD 的设置没有出现任何问题,并且 TPS53355/53 器件上有高阻抗 I/O 引脚监测 PGOOD。