Other Parts Discussed in Thread: TPS2812, CD74HCT540
TPS2811是反向输出,TPS2812是同向输出。
有看到案例,FPGA输出+CD74HCT540+TPS2811 输出驱动信号控制CCD,请问这种方式是否可以直接采样FPGA输出+TPS2812 输出驱动CCD,节省一个反向器?
或者说TPS2811 反向通常使用在什么情况下,因为如果直接使用TPS2811 FPGA 的信号和实际驱动的信号要进行反向处理,看起来没有TPS2812方便。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TPS2811是反向输出,TPS2812是同向输出。
有看到案例,FPGA输出+CD74HCT540+TPS2811 输出驱动信号控制CCD,请问这种方式是否可以直接采样FPGA输出+TPS2812 输出驱动CCD,节省一个反向器?
或者说TPS2811 反向通常使用在什么情况下,因为如果直接使用TPS2811 FPGA 的信号和实际驱动的信号要进行反向处理,看起来没有TPS2812方便。

HI
不建议,你的意思是TPS2812, 可以分成TPS2811和输入端的反向控制器,所以理论上是可以用两种方案来做的。
但是不建议, 首先CD74并非完全能替代,从电路看有些不符合。 其次TI提供参考案例,肯定也会考虑这些的。
谢谢回复,请问能否提供一下TPS2811 的TINA 的仿真模型,我下载了官网TPS2811 的pspice 模型,如下:

然后导入到TINA 进行仿真,发现1OUT 输出会跟着1IN 反向,反向2OUT 输出异常,无论2IN怎变化,2OUT输出都是异常,仿真波形如下:

请问会是仿真模型的问题吗?谢谢。
Hi:
那请教一下同向驱动器和反向驱动器分别是用什么什么应用上?我参考的案例不是TI官方的。
Hi
我们也没有其他模型,如你所说,确实可能是模型问题,但我们没法做改正。
HI, VCC 供电问题,VCC给4V,刚好芯片的临界值,后面给到5V,输出就正常了。