将UCC25600控制电路放在LLC输出侧,驱动采用隔离型驱动,请问一下,对于输出电压控制,经调节器运放输出的调制信号是否可以直接连接到芯片2脚RT?还需要加下拉阻吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
将UCC25600控制电路放在LLC输出侧,驱动采用隔离型驱动,请问一下,对于输出电压控制,经调节器运放输出的调制信号是否可以直接连接到芯片2脚RT?还需要加下拉阻吗?
Hi
做输出可调? 建议将调节放在输出侧,不建议直接接到RT, RT的下拉电阻仍需要。
你好,Datasheet给出的方案是UCC25600放在输入侧,光耦反馈做调节器,串阻接到RT脚。我们希望将调节器和UCC25600均放在输出侧,采用变频控制,请问一下,调节器的输出应该怎么处理呢?如果不能直接接到RT脚,如何调节频率呢?
Hi
并非光耦做调节器,实际通过反馈控制频率,接地电阻限制了最小频率。
你好,这个意思是说RT脚是电压控制型,我看Datasheeet内部框图里面有个电流源的示意图,所以担心不能直接相连。那么现在可以将调节器运放输出与之直接相连,是吗?
哦哦,所以也可以将调节器运放输出接到RT脚,同时加下拉阻就可以了,是吗
HI
理论上可以在RT这里控制,但是并不好控制,没法计算,或者说是没有外部信号对应输出电压的控制方式。
所以直接在输出电压反馈上来做,则是比较容易计算。
你好,如果不可以用外部运放作为调节器,控制放在副边的电路又不需要光耦,如何通过反馈设计调节器呢,有电路参考吗?输出电压反馈+运放调节器再到芯片,这样的传统的闭环电路设计为什么不适用这个芯片呢?
Hi
输出侧通过电阻给信号到反馈即可。(在原有反馈分压电阻的基础上,如果必需要初次侧的信号,可以通过隔离转换成二次侧,注意对应关系即可)
对不起,听不太懂,输出电压分压采样不经过运放调节器送到RT脚吗?这样没有调节能力,无法正常工作呀
HI
你是做输出可调吗? 如果是,直接调反馈信号, 而不建议调RT.
反馈信号最后不还是要接到RT脚吗?你说的反馈是FB吗?这个芯片只有8个脚,没有反馈呀???
方便找个技术人员回答一下吗?或者有没有电路图示,你说的完全对不上呀,反馈信号是什么呀?电压的采样信号吗?调节的输出信号?芯片对应那个引脚?
HI
除了中文E2E上,也可以在美国E2E上讨论: https://e2e.ti.com/