Part Number: UCD3138
UCD3138的AD采样的输入电压范围, ADCRESULTx 寄存器和AD端口电压的转换关系是怎么样的?
我在这份文档中没有找到相关的说明,请告诉我在哪里内找到相关的说明。谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: UCD3138
UCD3138的AD采样的输入电压范围, ADCRESULTx 寄存器和AD端口电压的转换关系是怎么样的?
我在这份文档中没有找到相关的说明,请告诉我在哪里内找到相关的说明。谢谢。

Hi
寄存器位ADC_SEL_REF,如果你选择2.5V, 范围就是2.5V,具体看你的REF选择。
UCD3138的 ADCCTRL.ADC_SEL_REF 寄存器描述是这样的:

但是文档中没有看到ADC_SEL_REF = 0时的内部参考电压是多少
ADC_SEL_REF = 1时AVDD的电压是怎么来的,pin脚也没有AVDD这个脚。
你所说的2.5V是在哪个文档上看到的,麻烦给个详细介绍的出处。谢谢。
HI
内部Vref 为2.5V, AVDD为3.3V.
(我是从论坛帖子中看到的)
好吧,官方数据手册的内容都找不到出处那就没办法了。UCD3138真是没办法了。
HI
TI 数字电源资料是不多,特别是程序文档,建议可以在美国E2E上讨论。