/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/24/0385.pdf
附件是原理图及
连续短路第二次恢复短路波形,为什么VGS的电压只有3V多,导致批量生产中,有部分短路保护失效的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/24/0385.pdf
附件是原理图及
连续短路第二次恢复短路波形,为什么VGS的电压只有3V多,导致批量生产中,有部分短路保护失效的。
您好我们已收到您的问题并升级到英文论坛,如有答复将尽快回复您。谢谢!
您好,对于较大的栅极电容或多个并联 FET ,应该增加 PBI 电容以防止出现欠压情况。 请您在 PBI 引脚上尝试 10uF ,同样,如果栅极电容较高, FET 的打开和关闭所需的时间也会更长。
请问一下,PBI脚就是连接CHARGE PUMP的自举电容脚吗?
PBI脚的电容由原来的2.2uF更改为10uF后的连续短路VGS,VDS和电流波形如图,几乎没有什么变化。
您好,请您试下进一步增加 PBI 电容,所有 FET 并联的栅极电容可能会导致栅极驱动器出现问题,可能需要一个外部栅极驱动器。
此外,请问是只出现短路保护问题,还是说打开和关闭FET都存在问题?
加大PBI引脚电容似乎没有什么效果,只有在长期短路保护的时候有问题,第一次短路测试驱动电压是正常的。有没有外部栅极驱动器推荐的?
您好,您能否具体解释下正在执行的测试? 从您给出的图像中可以看到,Vgs 电压在电流尖峰之前上升,然后在仪表尝试激活 FET 时,电流会增加、并且由于保护而禁用。
为什么在施加电流之前 Vgs 会发生变化? 准确来说您引用了哪些保护措施? 是基于硬件的保护还是基于固件的保护?
我这个测试是基于电池的PACK+,PACK-短路,并且短路负载一直不移除,启动的是硬件的ASCD保护,基于硬件的保护。VGS有一个 上升的过程,这个应该是MOSFET的结电容存在从而形成的开启延时。
您好,从您目前给出的信息来看,保护工作是如预期中进行的。
电量监测计会继续尝试恢复 ASCD,在尝试超过latch limit 后,如果一直不移除短路,您可以将电量监测计设置为触发永久故障来禁用电池。
在 ASCD 再次跳闸之前,VGS 电压似乎没有接近预期的expected fully on value,因为电流已经高于 ASCD 阈值,这种情况是正常的行为。
请问一下如何设置LATCH LIMIT后,将电池监测计设置为永久故障来禁用电池? TI官方有没有考虑出一版固件,在触发短路保护之后,锁死,然后充电可以激活这样的,实际这样的效果要优于LATCH LIMIT后永久锁死禁用电池,这样的话出现短路的电池就只能返厂维护了。
您好,是这样的,这些设置您是可以自己配置的,您可以选择使能PF或者不使用Enabled PF寄存器。

如果满足 TRM 中描述的条件,您也可以清除latch。如果您不希望 PF 禁用该组件,是取决于您的设置。 如果 PF 被禁用,电池组将保持安全状态并设置 XDSG ,防止在达到latch limit时进一步放电,直到锁存器被清除。