Part Number: BQ4050
Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV, BQ40Z50,
3S-3200.gg.csv这是GG档的,不知道什么原因造成,或者给点方向,目前没思路,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: BQ4050
Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV, BQ40Z50,
3S-3200.gg.csv这是GG档的,不知道什么原因造成,或者给点方向,目前没思路,谢谢!
您好,您能否分享数据的log? 基于 CEDV 的仪表很大程度上依赖于coulomb counting ,同时仅仅在放电结束时和复位时进行电压校正。
如果 SOC 正在增加,那您测量时能够看到充电电流。 在您提供的 .gg file中,电压与 DOD 值非常接近。请问此应用的电池电压范围是多少? 请您确保将整个范围提交到 GPCCEDV tool。
目前没有LOG数据,只是电池是在静置状态所以没LOG,只是隔段时间用Battery Management Studio看下,目前发现随着静置时间的增长,Remaining Capacity会增长,FCC基本没变化,BQ40Z50有RSOC_HOLD位可防止SOC上升,BQ4050取消了这个位
目前静置时实没有充电电流,电流显示一直为0,此电芯为32700铁锂电芯,此电池为3S1P,电池的电压应用范围为单体2.0V-3.65V有将整个范围提交到 GPCCEDV tool,目前充放电验证没有问题,补电后静置,隔段时间以Battery Management Studio界面来看就是静置时Remaining Capacity会增加
您好,在 BQ4050 上,除非有充电电流,否则 RemCap 不应在静止时增加。 如果电压和 EDV 点差不多,也可能导致此问题,仪表将会增加/减少 RemCap,以匹配相应 SOC 的 EDV 点。