Other Parts Discussed in Thread: TPS74401
请教各位问题:
使用芯片TPS74401,线性稳压块,输入3.9V,可调输出电压的参考电压是0.8V,本人设置输出为3.3V。
问题: 在空负载的情况下,输出电压正常。当加上负载之后,输出电压值变为3V。
思考:本人考虑是否是因为电流过大的原因,这样的话芯片应该会很烫。手摸芯片并未感觉到这种情况。另外计算负载芯片的功耗,并不会超过3A。百思不得其解。另外之前TPS74401有出现过输出电压必须小于输入电压0.6V的情况,导致我3.5V输入3.3V输出无法实现。很奇怪,芯片手册上提到在最大电流值时,芯片输出电压应该小于输入电压0.3V。
请教各位我遇到的这个问题是否有同样遭遇的?或者帮我分析下。谢谢。