BQ24133 和 BQ24170 充电器的 OVPSET 引脚用于确保充电器在有效的输入电压范围内工作。使用分压器对 OVPSET 引脚进行编程,其中分压器从输入端连接到 GND,并且中点连接到 OVPSET 引脚。如果 OVPSET 引脚电压高于内部 1.6V,则表示输入过压。如果 OVPSET 引脚电压低于内部 0.5V 基准电压,则表示输入欠压。这两种情况都将导致充电停止,输入 ACFET/RBFET 关闭并且 STAT 引脚指示灯闪烁。换句话说,当 OVPSET 介于 0.5V 至 1.6V 之间时,则表示输入电压有效。
同样的工作原理适用于以下充电器:BQ24171 和 BQ24172.