Part Number: BQ76952
BQ76952PFBR芯片REG1不能输出3.3V,IIC可以通讯,采集电池电压值不准,是不是跟3.3V电压有关系。请帮审查一下原理图是否有问题,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: BQ76952
BQ76952PFBR芯片REG1不能输出3.3V,IIC可以通讯,采集电池电压值不准,是不是跟3.3V电压有关系。请帮审查一下原理图是否有问题,谢谢!
您好,请问下 您为什么会有R81 电阻器?这里不应该有这个电阻器。还有一个小小的建议:我们通常建议从 BREG 到 VSS 使用一个 10 MOhm 电阻器,以防止 IC 处于关断状态时出现泄漏电流。
您测量下 Regin 电压,查看下是否正常? REG1 是否输出任何电压? 如果 REG1 不输出任何电压,您是如何进行 I2C 通信的?
同时请确保启用了 REG0,否则的话REG1 就不起作用。
在电池的输入端有 4.7kOhm 或 LED, 这是电池消耗的额外电流,也可能影响电池测量。 您先试下移除这些,看下电池电压是否更准确。