Other Parts Discussed in Thread: TPS63061
网友 wh6ic 在21ic TI 模拟技术论坛问以下问题未能解决:
我的一款电源使用了Ti的TPS63061升降压芯片,5V输出。按pdf文档中的测试电路,FB与Vout短接,用的是2u2 3A CD74 的贴片屏蔽电感,输入1000uF电解 + 10uF独石,输出6粒10uF独石并联,连线都尽量粗、短,负载是390R电阻加一粒白光LED。
用2.9V输入,得到4.6V输出,输入电流60mA;输入增加为3.2V,得到4.85V输出,需要的输入电流140mA,感觉有些不对劲;果然在输入3.6V时出问题了,输入电流0.4A,LED亮度刺眼,输入2.9V,输出还是4.6V,烫下CD74,整个电路输入电流几个毫安。
有经验的兄弟能否提示下可能是哪个地方的问题吗?