参考谋篇文档做了一个升压电路。
在测SW引脚波形时,发现输出电压一定时,输入电压不同SW引脚开关信号波形不同。
请问这中波形是正常的吗?
1. 输入5.5V,输出190V。SW波形在每个周期的占空比不同。且输出电压有300KH在的干扰(示波器350MHz带宽抓取波形)。
2. 输入12V,输出190V。SW波形在一个开关周期内有两个正脉冲。
原理图。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
参考谋篇文档做了一个升压电路。
在测SW引脚波形时,发现输出电压一定时,输入电压不同SW引脚开关信号波形不同。
请问这中波形是正常的吗?
1. 输入5.5V,输出190V。SW波形在每个周期的占空比不同。且输出电压有300KH在的干扰(示波器350MHz带宽抓取波形)。
2. 输入12V,输出190V。SW波形在一个开关周期内有两个正脉冲。
原理图。
HI
将输出电容加大到4.7uF以上,C63减小到100pF以内看看效果?
您好,后来减小补偿电容值,输出加了大电容(铝电解),加了LC滤波,输出干扰波形的幅值有所减小,但是没有消除。
HI
剩下的可能和layout有些关系,建议功率回路尽量小。