Other Parts Discussed in Thread: UC1842, LM3478, TPS40210
您好!
我本打算使用TPS204210做一个24V转120V的升压电路,但一开始调试基本脉宽输出时,就遇到了如题所述问题。
具体情况,请见附件。
此致
敬礼!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UC1842, LM3478, TPS40210
您好!
我本打算使用TPS204210做一个24V转120V的升压电路,但一开始调试基本脉宽输出时,就遇到了如题所述问题。
具体情况,请见附件。
此致
敬礼!
Trevor
您好!我将电容换成100pf的,但频率仍然是30KHz,我这个调试电路只是没加入电流检测功能。我之前用的UC1842等,都是不使用电流检测,然后按照这样的调试步骤进行的,都是可以。
换不同的电容RC脚的峰值电压有变化吗?其实这只是一个简单的RC振荡器,如果峰值不变,频率肯定有变化。
你好!换了电阻电容,震荡频率确实正常了,现在能到120KHz,但还有个问题就是,我人为控制FB端电压值,其输出占空比不变化,如第一帖所述。
您说的方法似乎比较适合debug电压模控制器。对于电流模控制器,比较器一端是EA输出,另一端是电流检测(现在用一个1k电阻短到地了),调节FB电压,EA的输出变化是很剧烈的,会直接靠到上下输出共模电压。也就是说没有一个稳定的负反馈环路,你很难精确得到一个让EA输出处在输出共模电压范围的FB电压,所以也不会对占空比有作用。
总之,还是之前的建议,焊完所有电路再调试。
您好!
我现在怀疑是不是我焊接时把芯片焊坏了。现在不打算用这个,要换个别的方案。
现在把方案提出来,请帮忙指导下。
DC-DC升压:输入电压20V,输出电压200V, 输出电流100mA ,输出纹波不太需要考虑,请帮忙提供个方案吧。
或许可以试试LM3478
您好!
请问这款芯片比TPS40210好在哪里呢,我怎么感觉没什么区别呢?