This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] 各款双通道隔离式栅极驱动器之间有何差异?

Other Parts Discussed in Thread: UCC20520, UCC21520, UCC21521, UCC21530, UCC20225, UCC21225A, UCC21220, UCC21222, UCC21540, UCC21541, UCC21542

器件

UCC20520

UCC21520/A

UCC21521/A/C

UCC21530

UCC21320

UCC20225/A

UCC21225A

UCC21220/A

UCC21222

UCC21540/A

UCC21541

UCC21542/A

隔离技术

电容

电容

电容

电容

Viso

5.7kVrms

3.75kVrms

2.5kVrms

3.0kVrms

5.7kVrms

封装

WB-16 (DW)

WB-14 (DWK)

LGA-13

NB-16 (D)

WB-16 (DW)

WB-14 (DWK)

WB-16 (DW)

WB-14 (DWK)

 可编程死区时间

输入类型

PWM

INA/INB

PWM

INA/INB

INA/INB

INA/INB

隔离栅

增强型

功能型/基本型

功能型/基本型

增强型

输入电源电压

3V 至 18V

3V 至 18V

3V 至 5.5V

3V 至 5.5V

输出电源电压

9.2V 至 25V

9.2V 至 25V 

A:6.5V 至 25V

9.2V 至 25V 

A:6.5V 至 25V

C:14.7V 至 25V

14.7V 至 25V

9.2V 至 25V

9.2V 至 25V

A:6.5V 至 25V

6.5V 至 25V

9.2V 至 18V

A:6V 至 18V

9.2V 至 18V

 9.2V 至 18V

A:6V 至 18V

 9.2V 至 18V

9.2V 至 18V

A:6V 至 18V 

最大工作电压

2121V

792V

990V

1414V

驱动强度(拉电流/灌电流)

4A/6A

4A/6A

4V/6A

4A/6A 

1.5A/2.5A

4A/6A 

传播延迟典型值

19ns

19ns

28ns

28ns

VDD 上电延迟

50us

50us

22us

23us

UVLO

8V

8V/5V

8V/5V/12V

12V

8V

8V/5V

6V

8V/5V

8V

8V/5V

8V

8V/5V

最低 CMTI

>100V/ns

>100V/ns

>100V/ns

>100V/ns

通道/通道间距

2.28mm

3.3mm

1mm

2.28mm

2.28mm

3.3mm

2.28mm

3.3mm

目标 FET

Si、IGBT

GaN、IGBT、Si

SiC、IGBT

Si、IGBT

GaN、Si

GaN、IGBT、Si

GaN、IGBT、Si

汽车级

ENABLE/DISABLE 引脚

DISABLE

ENABLE

DISABLE

DISABLE

DISABLE

DISABLE

 

 

 

 

 

隔离技术

隔离式双通道驱动器是电容性隔离,有关更多信息,请参阅 https://www.ti.com.cn/zh-cn/isolation/capacitive-isolation.html

Viso

隔离器可耐受 60 秒的正弦电压(定义为 rms)。

封装

双通道栅极驱动器采用多种封装,支持不同的最小爬电距离/间隙和不同的隔离额定值。

可编程死区时间

器件是否具有可编程死区时间?

输入类型

INA/INB:完全独立的输出通道。PWM:单个输入用于控制两个通道。

隔离栅

增强型意味着将保护免受电击所需的以及针对人身安全所建议的隔离能力加倍。

功能型/基本型是指保持器件功能所需、用于保护其他电路的最低隔离级别。基本型是指具有单级电气保护的隔离。

输入电源电压

输入侧电源电压范围。

输出电源电压

输出侧电源电压范围。

最大工作电压

隔离器能够持续承受的最大连续工作电压。

驱动强度(拉电流/灌电流)

器件可拉出和灌入的典型峰值电流。

传播延迟典型值

栅极驱动器的输入侧和输出侧之间的反应时间。

UVLO (VDD)

输出侧欠压锁定,栅极驱动器电源电压的看门狗;当电压低于阈值时将关断输出。

CMTI

隔离器可以承受而不会出现位错误的最大接地电位差变化率,表明隔离器针对接地噪声的稳健性。

通道/通道间距

通道 A 和通道 B 之间封装表面的最小爬电距离

目标 FET

通常,我们的栅极驱动器面向 Si、SiC、IGBT 和 GaN MOSFET。我们建议使用具有适当电压范围的栅极驱动器,并根据所驱动的 MOSFET 类型使用 UVLO。

汽车级

该器件是否符合汽车应用 (AEC Q-100) 的要求。

ENABLE/DISABLE 引脚

该器件是否具有使能或禁用引脚?