This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] 为何 UCD90xxx 未上电时引脚上有泄漏电流?



UCD90xxx 器件具有一个内部 ESD 二极管,可在所有 IO 引脚和 MON 引脚上提供保护。当 UCD90xxx 器件未由 3.3V 电源供电时,如果对某个引脚施加正电压,则 ESD 二极管正向偏置,可能会观察到泄漏电流。如果可以预见到这种情况,则应使用电阻器将电流限制在 1mA 以下。

有关更多常见问题解答,请查看以下文档。

UCD90xxx 系列常见问题解答