This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] 为需要大输入电容的 FPGA 供电



问:在为通常需要大输入电容的 FPGA 供电时,如何确保器件的环路稳定性? 

  • 答:通常,我们在每款器件的数据表中提供了建议的最大输出电容。要为输入电容在 600-800uF 范围内的 FPGA 电源轨供电,这将成为一个挑战。电压轨上分布超高电容可能会导致环路稳定性问题。因此,建议在各个应用中为我们的器件执行环路稳定性测量。


    最好的替代方案是 TPS54x18 系列。具有外部补偿的器件具有更高的灵活性,并且可以支持更大的 Cout。不过,解决方案的尺寸将会大得多。