TI的专家你好,我使用LMR16030设计了一个20-30V输入,12V输出的BUCK电源,但上电瞬间会出现抖动。波形和相关资料见图片。期待您的回复!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
基本上是正常的,可能是负载的影响。你需要确认一下启动后的正常输出时的纹波noise之类是否正常?这个可以判定芯片是否稳定正常工作。
Hi
我觉得并没有什么问题。如果是不稳定,在带载情况下应该更加严重异常。
我用这个芯片设计了三个电源,±15V和12V,但是EN引脚是一个信号控制(通过PMOS将3.3V引入EN引脚,3个EN连在一起)。±15V电源上升沿都有2ms左右,基本没有抖动;而12V的电源上升沿很快,只有200us左右,且存在图片中的抖动。
Hi
如果你觉得有问题的话,可能是要注意一下功率回路,以及能否将软起动时间稍微设置长一点点。
一般这个会和layout,GND, 以及负载有关,但是正常带载看起来都是正常的,就不应该有问题才对。
谢谢!将软启动时间加长后,抖动变小了。随便问一下,12V电源开机启动时间短(上升沿),而关机拖尾时间长(2-3s后才能降到0V左右)可能是什么原因?一样的芯片另外两个电源的上升和下降时间则比较正常,都在ms级(带载或空载差别不大)。
Hi
和输出的放电有关,如果不考虑负载,另外一个路径就是反馈电阻。一般带载的情况下,因为负载的原因,输出电压下降应该是比较快的。