Other Parts Discussed in Thread: TPS63700
请问文档SLVA910A中page 5,在2.2.4 Output Capacitor下面有句话“RC equivalent series resistance must be less than 69.6 mΩ”这里是否有误?应该位6.96mΩ吧?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
按照这里的公式11结算即可,这里即便是小于69.6mohm,但是实际取值会非常小,因为采用的是低ESR陶瓷电容,并且并联,实际ESR非常小
HI
专门产生负电压的芯片非常少,不一定满足输入电压范围,输出电压范围,以及负载能力。
但是降压芯片却非常多,各种输入电压范围,输出电压范围也很宽,并且负载电流可以很大,所以常常用来做负压输出。
至于为什么还要设计负压输出的电源芯片,为什么不呢? 只是比较降压芯片相对复杂一点点,所以后面不在推出负压输出芯片了。
Hi
1. 芯片内部结构,因为牵涉到负压。
2. LDO纹波相对buck芯片小很多。
3, 选用专门的负压输出LDO, 不能用正压LDO做负压输出。