This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] MON 引脚上是否需要去耦电容器?UCD90xxx

主题中讨论的其他器件:UCD90120A、UCD9090、UCD90160A、UCD90160、UCD90320U、UCD90120、UCD9090A、UCD90124、UCD90124A、 UCD90320

建议在 MON 引脚上使用去耦电容器。MON 引脚是 ADC 通道。内部没有滤波功能可以对 ADC 样本求平均值。因此,需要使用去耦电容器来消除电源轨纹波电压。此外,如果使用电阻分压器来降低电压,则添加去耦电容器可以降低输入阻抗并提高 ADC 采样精度。去耦电容值的合理数字为 100nF 至 10nF。

有关更多常见问题解答,请查看以下文档。

UCD90xxx 系列常见问题解答