主题中讨论的其他器件:UCD90120A、UCD9090、UCD90160A、UCD90160、UCD90320U、UCD90120、UCD9090A、UCD90124、UCD90124A、 UCD90320
不可以。与模拟器件不同,UCD90xxx 的 RESET 引脚会突然复位其数字内核。所有 GPIO 引脚立即进入高阻抗状态,而所有 FPWM 引脚立即进入驱动低电平状态。此过程不会执行时序。此外,在释放 RESET 引脚时,该器件在开始工作之前至少需要 20ms 的初始化时间。
对电源轨执行关闭时序的正确方法是使用 CONTROL 引脚。这种方法需要每个电源轨的延迟和相关性配置,并且在后续开启时没有初始化延时时间。
数据表中建议使用本地去耦电容器将 RESET 引脚拉至 V33D。这样,RESET 引脚电压会随 V33D 上升。此外,虽然不是必要的,但可以选择通过外部电源保持 RESET 引脚处于低电平,直到 V33D 电源完成升压。但是,应避免在器件运行时将 RESET 引脚拉低。RESET 引脚上不允许出现干扰信号。
有关更多常见问题解答,请查看以下文档。