调试电路时出现一个问题,望大家指点。在图中,K41是个继电器,由单片机的一个 I/O控制通断,导通时,将19V左右的电压输出至3路LDO(LT1085CT-12V),变换至12V,本身19V电压经过TPS5430转换至5V,再经过RT9164转换至3.3V供给单片机。 现在当单片机控制继电器吸合时,会使得19V电压产生一个瞬时压降(7个ms左右), 由于电压下降过低,导致最终3.3V电压跌落使得单片机重启复位。
这个19V电压是经过BQ24751B转换过来,在同时连接电池时,不会出现上述问题,而不接电池时,就会不断重启,不断电压跌落。
哪位能指点一下?是否是供电不足引起的?
图2是前端电源供电的原理图,基本上按BQ24751B的推荐电路做的, POWER_IN和GND_IN间接19V电源,VBAT接14.4V电池。
另外,系统工作时通过适配器给电池供电,电池为宏基的50L8,感觉充电时间很长,是不是也因为适配器电流输出不够,导致输出给电池的充电电流不足,还是我
设置的充电电流值太小?