Other Parts Discussed in Thread: UC3842, TL431
请教TI工程是以下几个问题
1、LM3481有没有反击多路输出的参考设计原理图(隔离的)?
2、LM3481和UC3842的COMP脚一样,内部都有一个电流源?有则个电流源和没有这个电流源在原理运用上有什么区别?(具体看贴图)


3、LM3481在空载时输出电压飘高怎么解决?
4、下图1和图2的光耦4脚过来接COMP脚的电路运用都可行吗?(看下图)
5、有看到运用,为什么在做反馈时FB脚直接接地只用到COMP脚,这个和3842又有什么区别?(看下图)
6、在官网有看到COMP脚上拉电阻接到VCC和不上拉电阻到VCC有什么区别?(看下图)


我想知道的是是否有没有电流源不是电压源?
画红框的这个PIN是直接接地的,那么输出还有过压保护的功能吗?3、这颗料当触发过流保护时输出电流是慢慢拉为0,还是拉到一定值就不再变化了?
如果像这种就说明已经启动保护了?