Other Parts Discussed in Thread: UCC28063
您好!感谢您百忙之中的解答!
当前主要有以下几个问题:
① 在阅读UCC28064A的规格书中,看到关于采样电阻RSENSE的计算公式(34)似乎与实际相差较大,而且从原理上分析,好像交错模式下,PFC总电流似乎不能简单的二倍叠加。这里我也参考了某友厂XXX1632的设计文档,里面的计算公式更接近与实际和仿真数据,那么请问:如果按TI源文件的设计,PFC电感的设计余量要留非常大,这里是否能详细的说明一下呢?
② 看到UCC28064A中的一个特性是触发OCP后,一段时间内无法进入交错模式,那么引出另外一个问题:电源满载工作条件是:220±20%,如果需要做输入拉偏试验,(即满载下,输入电压瞬时从264切换到90V,按正常的工作逻辑,PFC芯片应进入CBC模式,那么,UCC28064是否能保证逐周期的可靠保护呢?
③ 相对于UCC28063,UCC28064A关于RT的计算发生了变化,而且差距比较大,逻辑上比较模糊,请问能详细解释一下么?
实际中还有一些问题无法一一列出,如果您方便,烦请您能联系我一下电话或微信沟通,非常感谢!