因为REG104的型号很多,我们买的REG104FA5.0芯片后缀是712Z10V,请问后缀里面的10V是最大输入电压吗?芯片datasheet上面写的是最大输入电压15V,输出电流为1A。为什么不一样啊?芯片封装为TO-263,请问这个芯片的正确接法是什么啊?我们按datasheet上面接的不对,把1,2,4脚短接,才能输出5V,。输出的5V电压只能给一个芯片供电,这是正确。给两个芯片一起供的时候就出错了。5V电压直接变成了0.67V左右。请问这是什么情况啊?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
因为REG104的型号很多,我们买的REG104FA5.0芯片后缀是712Z10V,请问后缀里面的10V是最大输入电压吗?芯片datasheet上面写的是最大输入电压15V,输出电流为1A。为什么不一样啊?芯片封装为TO-263,请问这个芯片的正确接法是什么啊?我们按datasheet上面接的不对,把1,2,4脚短接,才能输出5V,。输出的5V电压只能给一个芯片供电,这是正确。给两个芯片一起供的时候就出错了。5V电压直接变成了0.67V左右。请问这是什么情况啊?
Hi
请将你的电路提供上来看一下吧, 这样能比较清楚确认到时否是因为电路连接造成的问题。
例如 其中NR/Adjust连接,应该是0.01uF电容到GND, 应该不存在耐压上的问题,而是电路连接上的问题。
Hi
按照第八页的电路FIGURE 1 固定输出版本的电路连接,并没有问题,因为你是固定5V输出。
或者你在REG104的输入输出各增加一个10uF的电容再测试看看(尽量靠近芯片脚)? 尽管这个芯片并输出电容要求即可稳定。
如果上述测试仍然不行,建议你在TI网站上申请免费样片测试一下:http://www.ti.com.cn/tihome/cn/docs/homepage.tsp 如果这个芯片的总体带载比较大的话,需要注意一下散热的设计。
NR脚是内部基准输出,最高耐压6V,绝对不能和其他脚接。悬空或接电容。
另外,4和1接也是错的,应该和5接。
可以向TI申请样片。不觉得这个器件有什么敏感的。