Other Parts Discussed in Thread: LM5008
如图所示,输入的PACK+和PACK-为80V电压,转为12V输出,12V转5V,然后给200mA的显示屏供电,发现在上电瞬间,会偶尔出现输入处1R电阻烧掉的情况
1. 最初样板用的是LM5008这个芯片,只做了2片,没有出现过烧掉1R电阻的情况,后面买芯片的时候买成LM5008A了
2. 并不是每次都会出现,而且是在拔插连接器的瞬间偶尔出现的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
首先这里的1ohm电阻并不需要,额外增加功耗而已。
输入如果有较大的电压波动,或者热插拔,是建议输入端增加热插拔电路的,或至少增加较大功率的TVS管。
从你描述看,应该是启动瞬间,因为输入插拔造成输入异常电流偏大,超过电阻的功耗导致的。
你好有没有可能跟这个有关系,以前用的LM5008,现在用的LM5008A,前端输入有加600W的TVS
Hi
加热插拔电路。
加TVS也可以,但是效果没有热插拔好。
1ohm电阻是完全没有必要的。