Part Number: TPS65130
Other Parts Discussed in Thread: OPA2189,
给opa2189供电,按照数据手册推荐元件值焊接元件(除了把121.2k改为120k),空载是输出正压11.4v(约有0.05v左右波动),输出负压-10.7v,VFBP=1.6V,VFBN=0,但是一旦接入运放,负电压输出为0,正电压输出为10.6v,VFBP=1.3V,VFBN=1.1V。想请教大家问题可能出现在哪里?该怎么解决这个负压为0的情况。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
电路借助webench确认一下。
引起带载异常,首先确认选择的功率电感有没有问题(质量问题,以及饱和电流足够)。其次确认一下layout,主要是功率回路尽量小,这个也影响带载能力。 最后就是负载有没有损坏,如果负载本身损坏短路一会造成输出异常。
您好,谢谢您的建议,因为没有在webench中找到TPS65130/131型号元件,所以后续未在webench上确认。
这两天又碰到非常奇怪的事情,同批开回来的7个板(tps65130给opa2189供电),开回来的第一个礼拜测试的两块板给3.3v作为tps65130的输入均能长期正常工作,但是剩下的5块板现在给3.3v都无法在带OPA2189的情况下正常输出负压(只有-0.3v左右),最高只能给3.24v的输入才会在带运放的情况下有-9.9v左右的输出。
请问出现这种问题的原因可能是什么?
您上面有说功率电感的问题,我们功率电感使用的是4.7uH ±20% 2.8A 105mΩ,(封装: SMD,品牌:Sunlord).还需要选择饱和电流更大的功率电感吗?
对于这个现象这个问题,请问您有其余什么建议吗?
谢谢!
HI
3.3V输入不行,要低于3.3V,例如低到3.24V一下才能让芯片正常输出正负9.9V输出?
这个现象有些怪,正常输入电压3.3V以上更好,但是现在反过来了?
而且是7个一样的板子,2个正常,另外5个是同样模式的异常,有没有比较2种情况下的板子。
HI
正常品3.3V输入可以工作,逐步调高电压到5V, 看是否都能正常工作? 如果是,这才是正常的。
对于异常的板子,更换芯片确认是否是芯片造成的?
这个现象太怪异了,有没有波形上的确认?