This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS548D22: 输入电容计算

Part Number: TPS548D22

输入电容的计算公式为何少了一个乘项(1-D),D为占空比。

  • HI

       你提供的公式是datasheet推荐的计算公式,请问乘以1-D的这个公式参考源是哪里?

       一般DC/DC的输入电容基本上都是推荐值,很少有看到计算公式,所以我需要看一下来源才能确认。

  • 这是我在其他资料上看到的公式,公式的由来是在Toff时间内输入电流给输入电容充电产生△V,这样推导出来的公式与TPS548D22 Datasheet里的公式不一样,想请教一下这样推导是否有不合理之处,也想请教一下datasheet里的公式是如何推导的?

  • HI
        这两个公式完全不一样,但是TI没有提供推导的文档,我们也没有相关信息。 我这边通常输入电容都是按照datasheet推荐来做。

  • 这是TPS53317datasheet上的公式,与TPS548D22上对比分子多了一个乘项(1-D),理论上这两颗芯片同为convertor在计算输入电容上不应该有区别,想请问是什么原因导致的区别?

    另外在利用WEBENCH做设计参考时,输入电压12V,输出电压0.9V,输出电流为24A,设定VIN MAX ripple为1%,开关频率为650kHz,依照公式计算CIN>23uF,理论上两颗22uF就够了,为什么参考设计上需要8颗?望解答,谢谢。

  • HI

        1. 公式差异应该是芯片差异控制差异造成的,只是datasheet没有详细的说明和推到。

        2.  按照datasheet中公式计算即可,WEBENCH只是参考,软件中实际也是依据datasheet计算。