Part Number: LM5116
请问,使用LM5116MH芯片和WEBENCH® POWER DESIGNER 软件生成的48v转24V电源中,输出不了24V,只有2V左右是怎么回事。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: LM5116
请问,使用LM5116MH芯片和WEBENCH® POWER DESIGNER 软件生成的48v转24V电源中,输出不了24V,只有2V左右是怎么回事。
HI
webench设计的电路一般没有问题,你需要确认焊接是否正常?
如果检查焊接都没有问题,建议你轻载测试,首先确认VCC,UVLO电压是否正常? 如果没有问题,轻载下做启动测试,看启动瞬间,驱动信号出来过没有?
如果完全没有有可能是芯片问题。如果瞬间出现驱动后没有,确认一下保护信号cs脚电压。
Hi
有没有空载(轻载)测试过?
电路没有问题,layout参考datasheet说明看一下。
另外最好申请TI样片测试确认一下,芯片如果出现质量问题,调试只是走弯路。(千万不要是购买自电子市场)
就是空载的时候电压只有两伏,只接一个LED。layout应该不会存在这么大的影响吧。
HI
负载接LED? 将电路给贴上来看一下。
HI
负载接限流电阻加LED没有问题,webench设计的电路也应该没有问题,并且轻重载都是异常的,看起来问题还是应该出现在芯片上。
建议申请TI免费样片测试看看?
目前已经换了两个采购渠道,我也认为是芯片本身的问题,免费的样品申请不了吧。
Hi
同步降压,你可以看一下芯片buck芯片的工作原理。
虽然不一定有库存,但可以申请看看。