Part Number: UCC21530
Other Parts Discussed in Thread: UCC21540
答 1:
随着 800V 系统越来越常见,不仅需要考虑驱动器初级侧至次级侧的电压,还要考虑通道间电压,至少对于双通道器件而言是如此。例如,在传统降压转换器中,施加到驱动器的最大通道间电压是最高直流总线电压,有时高达 800V。TI 的 UCC21530 和 UCC21540 器件能否处理此电压?
答 2:
UCC21530 的数据表指出该器件可以处理高达 1850V 的通道间工作电压,而 UCC21540 数据表也提供了类似的值。这意味着这些器件在内部可以处理 800V 电压,不会出现问题。然而,这种内部电压额定值并不是唯一需要考虑的因素。实际通道间电压通常受制于系统必须满足的标准要求,这些标准通常为不同条件下的不同电压指定了最小爬电距离值。例如,IEC60664 就是一种常见的标准,此标准在表 F.4 中指定了最小爬电距离。根据这项标准,DWK 封装的通道间爬电距离为 3.3mm,可处理高达约 650Vrms(污染等级为 2)或 1000Vrms(污染等级为 1)电压。了解污染等级和系统要求是项目工程师的责任。
有几种方法可应对高电压系统中的爬电距离要求。第一种方法是使用保形涂层,这种涂层可以强制实施污染等级 1,甚至完全消除爬电距离要求。第二种方法是使用一种拓扑来限制通道间电压,即使在 800V 系统中也是如此。最后,可使用两个单通道驱动器(如 UCC53xx 系列),这样工程师可选择通道至通道间距。