BQ25120A 实现了一个简单的电池电压监控器,可用于确定电池放电深度。该电路的简要表示如数据表的图 17 所示。表 2 提供了锂离子电池上所用典型 VBATREG 的两个不同示例,这些示例可在应用中用作简单的 5 格状态指示器,从而允许用户查看设备上剩余的电池电量。您可以将电池电压控制寄存器 (0x05) 上的 VBATREG 从 3.6V 更改为 4.65V。
需要对所使用的特定电池进行完全表征,以确定指示电池状态的阈值。然后,您可以读取基于电压的电池监控器寄存器 (0x0A),获取电池的 VMON 读数。该寄存器读取值表示电池电压的百分比,增量为 2%,介于所选 VBATREG 的 60% 和 100% 之间。在实际应用中,您可以使用此百分比来估算电池的放电阶段。有关更多信息,请参阅数据表的第 9.3.4 节“基于电压的电池监控器”。