Part Number: TPS51200
问:
一个 TPS51200 可以支持多少个 DIMM 的 DDR 存储器?此器件可用于其他哪些应用?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
答:
单个器件可以支持的 DIMM 数量取决于每个 DIMM 的电流要求。各个 DIMM 的数据表中应已提供相关信息。更多有关确定终止电流的信息,请参阅以下来源: https://www.ti.com/cn/lit/an/slua886a/slua886a.pdf?
TPS51200 系列器件是 DDR-DDR4 系统中 VTT 应用的理想选择。但是,它们还可用于需要 2A 至 3A LDO 的任何其他应用。使用这些器件的额外好处是,它们能够灌入电流和拉取电流,因此非常适合 DDR VTT 应用。