Hi ,
TPS6508641 BUCK1 电感L1发烫,电感值是2.2uH,限流电阻5.5K,输入12V输出5V,通过分压电阻调节输出电压5V,实际测试输出在5.2V左右,请帮忙分析一下发烫原因,谢谢
参考计算:
限流电阻计算:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi ,
TPS6508641 BUCK1 电感L1发烫,电感值是2.2uH,限流电阻5.5K,输入12V输出5V,通过分压电阻调节输出电压5V,实际测试输出在5.2V左右,请帮忙分析一下发烫原因,谢谢
参考计算:
限流电阻计算:
HI
注意选择的功率电感饱和电流必须足够,一般电感饱和才会出现发烫。(电流过大饱和或者电感自激)
另外输出电压偏高,注意一下反馈的GND选择模拟GND。 另外异常也可能是电感问题造成的。
Isat =7A, 目前空载下一会就会发烫,能否帮忙看下我目前选用的限流电阻是否正确
我之前限流电阻选的是9.31K,发现比较热,换成5.5k依然烫,
HI
确认一下电感质量,换其他牌子的电感看看( 饱和电流可以小一些,对应负载也需要小一些,重点是验证是否发烫)