Part Number: TPS63805
TPS63805
1)输入过冲电流较大。
输入稳态是3.3V左右,输出3.3V/0.5A。
EN直接连接到VIN。VIN上电,测试输入过冲电流,能达到2.5A。尝试了以下方法:1,更换不同感值和不同DCR的电感。2,在EN脚上增加RC电路。均无法减小过冲电流。
请问如何减小输入过冲电流?
2)输入电流有梳齿波。
测试输入电流有梳齿波,我看了datasheet上也有这种波形,能否解释一下产生的具体原因及如何消除。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TPS63805
TPS63805
1)输入过冲电流较大。
输入稳态是3.3V左右,输出3.3V/0.5A。
EN直接连接到VIN。VIN上电,测试输入过冲电流,能达到2.5A。尝试了以下方法:1,更换不同感值和不同DCR的电感。2,在EN脚上增加RC电路。均无法减小过冲电流。
请问如何减小输入过冲电流?
2)输入电流有梳齿波。
测试输入电流有梳齿波,我看了datasheet上也有这种波形,能否解释一下产生的具体原因及如何消除。

HI
这个芯片并没有外部的软起动电容,所以要减小启动的inrush,电路上的改善只能稍微减小一些输出电容。
Hi
用电子负载测试看看?
如果不是负载问题的话,换个芯片看看,从波形上看是有异常的。
你好。这个测试波形就是用的电子负载,电子负载设置为电流模式0.5A。
您说的换个芯片,是怀疑芯片个体原因吗?更换一个同型号的芯片吗?
HI
是的,想确认是否是芯片问题,这样的板子有几块?
我们使用TPS63805EVM-026 评估板来进行测试,评估板只有一块,没有其他可以对比的。
另外,在TPS63805的datasheet上,也看到有类似的梳齿波形。
比如figure 27的Icoil波形,如下图所示。
Icoil是电感上的电流吗?也出现了类似的梳齿波。是否和输入电流有关联?

Hi
两个波形差异还是很大的,你可以按照波形的条件(Vin=3.8V,Vo=3.3V, 10mA Load mode=hign)