大家好,想请问下,对于必须使用隔离驱动情况下,第一个图使用变压器隔离驱动,mos管导通后,随着时间推移,次级线圈将逐渐由高电压逐渐降低为零。mos管将被关闭。
那像TI的 隔 离 式 栅 极 驱 动UCC21220会发生上面的情况吗?还是UCC21220输入端保持高电平,输出会一直维持被驱动的mos管导通。
第一次接触栅极驱动器,希望各位大佬不吝赐教,感激不尽。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
UCC21220这类驱动芯片,逻辑控制见datasheet 第21页9.32, 即驱动输入和驱动输出的关系。
这个帖子有重复,我将关闭这个帖子。所有回复将在另外一个帖子。