Other Parts Discussed in Thread: CSD25402Q3A
电路原理图采用Webench生成的图:

输入电压范围是14~16V,期望输出电压是12V
但是实际测试发现输出电压也是15V左右(和电源一样大)
MOS管选用的是CSD25402Q3A
Pmos管Gate测试发现在接通电源的时刻附近,波形是下面的样子

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
电路原理图采用Webench生成的图:

输入电压范围是14~16V,期望输出电压是12V
但是实际测试发现输出电压也是15V左右(和电源一样大)
MOS管选用的是CSD25402Q3A
Pmos管Gate测试发现在接通电源的时刻附近,波形是下面的样子

HI
你的意思的驱动的波形存在不稳定? 那么此时输入电压是否稳定(测试一下,看是否纹波很大?)其次输出是否稳定?
Hi
更换芯片是否可以正常(确认是芯片问题,最好是良品板子和不良品板子芯片互换, 不良现象跟着芯片走)?
其次将输入电压调高高20V以上是否可以正常工作?