如上述三幅图,是我对tps3828芯片的使用方法,包括5V和3V系统的两个芯片,主要区别在于 WDI 口 的处理有差别,有的接了上拉,有的接了下拉,有的是直接单片机的IO口,出现的问题主要有
1.目前按照第一幅图的原理又新做了一块板,出现一定概率的上电死机,复位芯片的RESET# 引脚一直是低电平 ,处理方法是对 MR 进行VCC短接处理 、 WDI引脚进行10K上拉 、WDI引脚进行10K 下拉 等方法,当对WDI进行上下拉的时候,效果好了很多。但是会出现无法进行烧写程序的现象,将上下拉电阻取下又可以进行烧写程序。当把下拉电阻换成100K 的时候 可以正常上电 和烧写程序,但是不知其根本原因是什么
2.第一幅图的另一个老产品,必须对复位引脚强制短接VCC才可以烧写程序,但是没有出现上电死机的问题,对其进行下拉100k进行测试,还是无法进行烧写程序,与问题1效果不同。
3.第二幅图是直接单片机IO引脚,不需要接上下拉,就可以烧写程序,且没有出现过上电死机问题
4.第四幅图的方案在问题1描述是进行了测试验证,是可以正常烧写程序,且没有上电死机的问题
注:
第二幅图用的是3V芯片
WDI接到单片机上的IO口有所不同
现在没有一个透彻的思路来解释上述现象,来帮帮忙解释一下