Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24, , TPS53688
按照下面的读取方式发现和实际值差距较大,请问下电流不准,补偿是具体怎么配置寄存器的?
TPS546D24的输出电流是通过READ_IOUT寄存器中的值转化而来。其格式为SLINEAR11,要将寄存器中的值转化为十进制,需要分两步走。
1. 读取CAPABILITY的值,在PMBUS的定义中,是一个1字节的寄存器,地址为19h,用于定义该设备具有的PMBUS功能。影响READ_IOUT取值的,是Bit[3],TPS546D24A仅支持LINEAR格式。
2. 读取READ_IOUT的值,READ_IOUT是一个2字节的寄存器,地址为8Ch。Bit[15:11]是指数N,Bit[10:0]为尾数A,均为补码表示(Two’s complement翻译为补码)。由于输出电流有可能为负值,A有可能为负数。
计算方法为:
例子1:READ_IOUT=0xD3F1。二进制为:11010 01111110001,则N为-6,A为1009,则输出电流为:1009*2^(-6),为15.766A。
例子2:READ_IOUT=0xD7F1。二进制为:11010 11111110001,则N为-6,A为-15,则输出电流为-0.234A。
3. 当输出电流读取不准时,可以补偿,需要通过IOUT_CAL_GAIN和IOUT_CAL_OFFSET进行补偿。可单独处理一相,也可全部一起处理,处理方法和TPS53688类似。可以参考多相控制器补偿方式。