按照推荐设计,设计的5V电路。测试的时候,5V纹波最大能到3/400mV,且电感会啸叫。2脚波形,产生了震荡。(其它板卡也用了这个电源芯片,5V产生1.2V,5V产生1V,没有啸叫,但是也都有震荡)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
按照推荐设计,设计的5V电路。测试的时候,5V纹波最大能到3/400mV,且电感会啸叫。2脚波形,产生了震荡。(其它板卡也用了这个电源芯片,5V产生1.2V,5V产生1V,没有啸叫,但是也都有震荡)
HI
如果实际带载不大, 这个波形正常,见datasheet 第18页图28, 之所以出现这样的波形是为了提高效率。
电感出现啸叫,首先确认功率电感饱和电流是否足够大,建议是最大输出电流的1.3倍以上。其次从你纹波看,明显严重偏大,加上电感啸叫,很可能是layout不好造成的电感自激。建议你尽量参考datasheet第24页layout说明和推荐。
HI
将layout放上来看一下? 电路看起来没有问题,除了可以将C39去掉(可以去掉看看,但应该不是这个电容的问题)。
将输出的波形也放上来看看?
电路PCB布局如下图所示:
在板卡测试过程中,用10KHZ信号(FPGA产生)驱动10M光纤进行输出,输出过程中电感有啸叫,根据驱动的10M光纤个数不同,声音大小有区别,驱动越多,声音越明显;驱动12个10M光纤的波形如下:
(1)SW脚输出波形,有明显的疏密情况,频率大概10K;
(2)疏密部分的SW脚输出波形不同,工作状态有差异;
分别驱动2个、6个、12个10M光纤,都有类似的现象,频率比较固定,声音越来越明显;
更换20KHz输出信号,测试波形仍然存在但是听不到啸叫,人耳朵能够识别的声音频率范围20~20kKZ,此时可能已经超出人耳朵能够辨别的范围,波形有明显疏密情况,频率大概20KHz;
更换100Hz输出信号,仍然能够听到电感啸叫,有明显疏密情况,频率大概100HZ。下面为10M光纤的驱动电路,
请您帮忙分析,会不会5V电源受到光纤干扰?该如何解决这个问题?
HI
从你描述看是高频干扰导致的,想办法屏蔽掉外部的干扰。
我觉得不像是干扰,我觉得像是TPS563200在输出电流突然变化时(一个光纤驱动大概需要60mA电流),因为驱动的频率是10K,所以输出电流变化也是10K的频率,TPS563200在两种电流输出不同时,SW引脚输出的波形是不同的,电流小时出现的是密的那种波形,电流大时输出的是稀疏的波形,由于输出电流10K频率变化,因此在SW引脚输出端就能看到两种控制波形的交替,频率10K,等于引入了10K的信号,这个信号通过电感,刚好产生人耳朵能听到的“啸叫”。
当我更换20KHZ的频率信号时,是听不到啸叫的,但是波形也存在同样的规律,疏密变化,频率20K
您看有这种可能吗?或者您那边有做过负载电流频率变化的这种实验吗?变化频率在人耳朵能够听到的频率的。
HI
可以单独测试电源板,看是否有异响?如果没有,就可能是来自高频的干扰,这个干扰一般是影响到反馈导致不稳定,进而影响电感。