This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于TPS63000和TPS61090的选型

Other Parts Discussed in Thread: LMH6518, TPS63000, TPS61090, TPS63020

便携式测量系统由单结LI-POLYMER电池供电

输入电压与输出电流电压两款IC都符合,把电池电压升至5.5V给系统供电.

但测量系统对波纹要求比较高,还要合适的滤波和选用较高PSRR的LDO来供电,

请问,这两款IC在波纹上和对LDO的PSRR响应上更好一些呢??

  • 尤其是系统有一个可变增益放大器LMH6518,其PSRR为-68dB,对波纹十分敏感

    对其有什么好的方案么??

  • Zheng Zhao1 说:

    便携式测量系统由单结LI-POLYMER电池供电

    输入电压与输出电流电压两款IC都符合,把电池电压升至5.5V给系统供电.

    但测量系统对波纹要求比较高,还要合适的滤波和选用较高PSRR的LDO来供电,

    请问,这两款IC在波纹上和对LDO的PSRR响应上更好一些呢??

    请问你使用的架构是否会在BOOST DCDC和负载之间加一个LDO?

    我认为只要LDO就可以了,不过对于同样的LDO,高频PSRR特性好于低频,所以TPS63000(1.25MHZ ~ 1.5MHz)会好于TPS61090(0.5MHz ~ 0.7MHz)。

  • Osial 说:

    便携式测量系统由单结LI-POLYMER电池供电

    输入电压与输出电流电压两款IC都符合,把电池电压升至5.5V给系统供电.

    但测量系统对波纹要求比较高,还要合适的滤波和选用较高PSRR的LDO来供电,

    请问,这两款IC在波纹上和对LDO的PSRR响应上更好一些呢??

    请问你使用的架构是否会在BOOST DCDC和负载之间加一个LDO?

    我认为只要LDO就可以了,不过对于同样的LDO,高频PSRR特性好于低频,所以TPS63000(1.25MHZ ~ 1.5MHz)会好于TPS61090(0.5MHz ~ 0.7MHz)。

    [/quote]

    你的根据是?不能一概而论吧。可能好,可能坏,可能一样坏(最后一种情况居多,除非用为RF应用设计的LDO)。

  • 确实不能一概而论,对于负载为RF的情况下,选用专门的LDO比较好。

    但是出于CCM的BOOST电路,工作频率越高一般会越好吧

  • 后两张图就是针对RF应用的LDO。

    个人理解对于1117这类通用LDO,理论上频率越高抑制比会越低(10MHz之前),但实际上要看输出寄生电感的大小和分布。

  • TPS63000的开关频率高,输出纹波可以做的小。

  • 感谢各位回答~~已经采用TPS7A047 射频专用LDO作为设计了~

    DCDC也选用了TPS63020,使其更符合LDO的PSRR响应