Other Parts Discussed in Thread: TPS61176
您好:
TPS61176 测试过程中发现 IFB 引脚有过冲和下跌的尖峰,正常工作电流 120mA,6颗灯串联,波形如上所示。
CH4 为IFB波形,请帮忙确认是什么问题,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS61176
您好:
TPS61176 测试过程中发现 IFB 引脚有过冲和下跌的尖峰,正常工作电流 120mA,6颗灯串联,波形如上所示。
CH4 为IFB波形,请帮忙确认是什么问题,谢谢!
Hi
从波形看可能是CH1通道有极为短暂的关断现象? 请问是否所有通道都会有这个现象,还是只有CH4才有这个现象?
如果是后者可能是芯片的问题,您可以更换一个芯片再测试。
如果是前者可能是电路的问题,或许需要确认一下电感饱和电流之类。
能否详细说明你的参数,如输入电压等?
Dear Johnsin:
每个通道都是这样的,输入电压单节电池,输出每个通道20mA,我开始以为是环路问题,但调试 COMP 电容没有问题,另外就是关机和开机也有此问题,是不是跟内部 MOSFET 放电回路有关系,谢谢!
Hi
如果你的电路图是参照规格书:http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61176.pdf 第十九页Figure 17
如下问题确认一下:
1.用示波器确认一下Vin脚的电压, 注意一下layout,输入电容要尽量靠近Vin脚以及电感。
2.电感饱和电流足够,这个也与你输入电压有关,layout不好,输入电压被拉低,会造成更大的输入电流。
比较担心是layout引起的,芯片周边的电容如LDO的bypass电容等也都要求尽量靠近芯片脚,同时要避免noise干扰。
这个不是芯片内部MOS放电回路引起的,建议先按照上述确认。