Other Parts Discussed in Thread: LM3409, LM3414
在PWM信号脉宽自动调整时(PWM脉宽由0%-100%-0%循环,变化比例为1%,周期时间为5S),脉宽大概在0%-30%或30%-0%时(输出平均电流较低时),灯出现阶梯闪烁,如果暂停PWM脉宽,灯不会闪。此现象能不能解决?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
降低PWM 调光频率看是否还闪烁?
感觉像是正常现象。
原因是持续增加PWM占空比,也就是持续的增加LED灯在占空比中亮的时间,视觉上会感觉逐渐变亮。
调光频率变低也没用。应该是正常现象,但是我需要的是LED很平滑的变亮或者变暗,就像线性调光一样,不知道有没有解决办法。
Hi
见datasheet: http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm3409.pdf 第七页PWM调光占空比与电流的线性关系。
Hi
或者你可以调低switcher 频率,增加电感感量后,在做一下上述测试? 看是否可以达到你的设计要求。
调光频率我从100K改到500K都没什么太明显的效果,
如果你们有LM3409的DEMO板可以像我说的这样接上看看调光的效果,5秒内由暗到灭或由灭到暗
Hi
就我理解而言PWM调光线性和LED灯闪烁是两回事,前者是固定PWM占空比下的等效电流成线性关系,后者是因为LED电流变化导致的(如果是固定duty,不闪烁就没有问题).
你好,我所描述的情况不是闪烁,是调光时有阶梯感,灯的亮度不是平滑变化的。另外这种情况应该是对应的所有PWM调光,不只针对LM3409,因为我用LM3414做同样测试效果一样。
确实,你说的这个指标关注的比较少,一般可能只关注到dimming range或者dimming ratio,你提了一个很好的建议。能了解一下你设计的灯的应用场景吗?