This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于bq24620的问题,望解答,谢谢

Other Parts Discussed in Thread: BQ24620

您好,我们的板子上需要做锂电池充电部分,现在选择的芯片是bq24620,但是看过资料后,有很多疑问 第一个疑问:资料上VFB=1.8V,然后R1、R2分别是100K和900K,这么算的话VBAT就是18V,但是我们是给一节电池充电,电压太大,而资料中也没说可以更改这两个电阻的比值,所以想问下,给一节电池供电的话,这部分电路我们应该怎么设置? 第二个疑问:想问下,充电电流的路径是不是从供电电源到Q4,然后经L1,到的VBAT? 第三个疑问:PH在恒流充电状态下,是保持恒定值吗?还是说输出状态是PWM,这个脚的对地电压值是多少,资料上看着好像大于20V? 第四个疑问:因为锂电池不能过冲(电压大于4.2),放电时也不能太低(最低2.5),这个电路中VFB是固定的,那是怎么检测锂电池的电压是否超过4.2V或是否低于2.5V? 麻烦您了,望解答!

  • 帮你把问题转到 电池管理 版块,这边的工程师更熟悉。

  • 关于你的相关问题,回复如下供你参考

     第一个疑问:资料上VFB=1.8V,然后R1、R2分别是100K和900K,这么算的话VBAT就是18V,但是我们是给一节电池充电,电压太大,而资料中也没说可以更改这两个电阻的比值,所以想问下,给一节电池供电的话,这部分电路我们应该怎么设置?

    R:可以改的,不然不能实现1到7串磷酸铁锂电池的不同CV电压。  按照datasheet的page 14的等式1,因为r1和r2这两个电阻中,r1只影响偏置电流,在小信号分析时不起作用,计算零极点时也不会出现含有r1的计算表达式,所以一般我们都用一个合适的固定值(因为实际的器件中它还会影响到内部误差放大器的带宽),在按照等式一计算的时候,r1取一个固定值100K欧姆,然后Vbat为你现在一串电芯所需要的CV模式下的充电电压(,这样等式一中就只有r2这一个变量,所以可以计算出来r2。这两个电阻比率确定以后输出的CV电压就确定了。

    第二个疑问:想问下,充电电流的路径是不是从供电电源到Q4,然后经L1,到的VBAT?

    R:这个不能这么理解,因为q4和q5以及外围的LC滤波器构建的是一个同步buck电路,它并不是线性器件,你说的只是一个pwm周期内,上管on的时候的电流流动,当下管on的时候是通过q5给电感续流来实现电池的充电。

    第三个疑问:PH在恒流充电状态下,是保持恒定值吗?还是说输出状态是PWM,这个脚的对地电压值是多少,资料上看着好像大于20V?

    R:不论是恒压还是恒流,PH都是工作在不断的高低电平转换,高的时候为接近输入电压,低的时候为-0.5V左右(取决于q5的体二极管的正向导通电压

    第四个疑问:因为锂电池不能过冲(电压大于4.2),放电时也不能太低(最低2.5),这个电路中VFB是固定的,那是怎么检测锂电池的电压是否超过4.2V或是否低于2.5V? 

    R:第一个方面,需要注意电池的过压保护和欠压保护(防止电池进入深度过放)是需要在你的电池端加一个电池安全保护器件的。

    然后BQ24620作为一个充电器,它能够在充电过程中通过可以通过电阻设定的fb检测到充电的电压,如果达到设定CV电压的108%则会关闭上管以停止充电以防止在充电时发生过压,但BQ24620它只是充电器不是安全保护器件,电池放电的路径不经过BQ24620,所以它无法进行放电保护,放电保护需要你电池端的安全保护器件实现,但是它能够通过FB检测到插入的电池是否是进入过 放的电池,从而采取对应的precharge来恢复电池的电压。

  • 谢谢您的解答,明白了,根据您的讲的,我再去理解下数据手册,非常感谢!