Other Parts Discussed in Thread: TPS61027, TPS63060, TPS63061, TPS63020, LM3668
有谁用过TPS7A4501吗?可以用来做DC/DC吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
谢谢,那如果输入电压较低,为4V左右,而希望输出为5V,TPS7A4501可以升压吗?
那就不行了,因为这个器件是降压的线性拓扑架构,如果要升压且输出电流还比较大,建议你选择boost电路的DC-DC转换器,请你参考TI官网上的boost器件产品,选择的器件要注意占空比与最大峰值电流满足你的项目要求。
如Michael所言,LDO是线性降压器件,如果输出电压大于输入电压,则需要选择升压IC;如果输出电压在输入电压的范围之内,则需要选择升降压的控制IC。你可以通过TI官网首页的Webench工具简单高效地获取电源方案。
Dengkui Lv 说:谢谢,那如果输入电压较低,为4V左右,而希望输出为5V,TPS7A4501可以升压吗?
Hi
之前各位工程师都已经提到,线性稳压器LDO只能用作降压设计,并不能用于升压设计,故不能实现4.2V升压到5V的设计。
你需要选择带电感升压的电压转换器DC/DC,例如TPS61027之类,见datasheet: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps61027.html
Hi
能实现4.2V升压到5V的DC/DC电压转换器非常之多, 具体你需要说明你的输入电压范围,5V输出的最大负载,或可以选择更为合适的芯片。
LDO不能用于升压场合,请你先评估一下后级的负载以及输入电压的范围和输出电压,然后可以用TI首页的webench获得方案,你也可以提出规格,让论坛的工程师帮你选型。
Dengkui Lv 说:你好,我现在需要设计以TPS7A4501为核心的DC/DC及外围电路,最后希望得到5V输出,前端输入在4.2v左右,现在还没头绪,不知道您有方法没?求指教,谢谢。
您可能对电源的设计不是太熟悉,您可以参考一下这个帖子,是介绍TI的仿真工具webench的使用,对于初学者来说很实用。
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/17312.aspx
你好,我前段输入电压范围是2-6V,要求输出是固定5V,请问你知道有哪些外围电路简单的DC/DC可用吗?谢谢。
你好,我前段输入电压范围是2-6V,要求输出是固定5V,请问你知道有哪些外围电路简单的DC/DC可用吗?谢谢。
Hi
你可以选择TPS63060/TPS63061(后者是固定5V输出版本), 这个芯片可以实现2.5~6V 到5V的升降压转换,见datasheet:http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tps63060.pdf
如果供电电压低到2.5V, 输出最大电流只有0.6A左右, 大约输入电压在3.5V时最大输出电流可以达到1.2A左右(在升压时,输入电压越高,意味着最大输出最大电流越大)
看你的供电,或是采用电池, 如果能调整输入电压到2~5.5V, 你可以选如下芯片:
TPS63020, : http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tps63020.pdf 这款芯片在2V输入时,最大输出电流在0.8A左右。
以上选型时,都是尽量谋求最大输出电流,以及内部MOS的升降压选型的,相对比较简单。如果你的要求输出电流不大,还可以选择其他升降压芯片:http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/power-management/buck-boost-converter-products.page