网友 worldheaven 在21ic 电源论坛问题未决:
http://bbs.21ic.com/icview-553046-1-1.html
一直无法在输入5V的时候输出3.9V,6V输入才可以
难道是TI这个系列的开关IC,都需要2V压降才行么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
网友 worldheaven 在21ic 电源论坛问题未决:
http://bbs.21ic.com/icview-553046-1-1.html
一直无法在输入5V的时候输出3.9V,6V输入才可以
难道是TI这个系列的开关IC,都需要2V压降才行么?
Hi
简单的算 D (Duty cycle ) = VOUT/VIN, 但是精确的估计可以用D= VOUT/VIN/效率来评估.
按照TPS54231 datasheet规格表,最大Duty的最小值是90%, 所以实际上5V输入,如果效率较高,应该是可以. 但是如果效率比较低是难以实现的,这个时候需要提升输入电压(注意输入电压的纹波要小,以及稳定)。
关于这类芯片的设计,事实上你可以采用TI的仿真软件webench来仿真确认能否实现, 见起官网:http://www.ti.com.cn/product/cn/tps54231
如果你期望一些较小压差的DC/DC芯片,或可以最大DUTY接近100%的芯片,例如:http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tlv62130.pdf 号称100%占空比模式。
Hi
另外如上工程师多谈,你在输入增加了一个二极管,导致芯片的实际输入电压进一步低于你系统的输入电压。