This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TI电源培训电子书系列 II -【降压稳压器基础架构】

Other Parts Discussed in Thread: UC3842, TMS570LS20216, HALCOGEN, LM3485

降压稳压器是一种能使输出电压降低,然后通过连接到误差放大器反相输入端的分压电阻采样,误差放大器的同相输入端连接到一个参考电压的稳压器。降压稳压器应用在电缆调制解调器、等离子电子、数据设备通信、机器人、DC/DC电源、FPGA电源、机顶盒、LCD监控器、路由器、工业应用、医疗和自动化测试设备等许多方面。


降压稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成,当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。容量较大的降压稳压器,还采用电压补偿的原理工作。


《降压稳压器基础架构》电子书共分为六章,从最简单的一种开关电源结构--降压开关稳压器开篇,述及多相降压稳压器、迟滞降压稳压器、恒定导通时间(COT)降压稳压器、电流/仿真电路模式降压稳压器、电压模式稳压器共六个类型稳压器的结构与原理。

目录

第一章降压稳压器基础架构概述

1.1概述………………………………………………………………………1

1.2非同步降压转换器………………………………………………………1

1.3降压拓扑电流和电压波形………………………………………………2

1.4轻负载操作:CCM和DCM……………………………………………..3

1.5同步降压的直通…………………………………………………………4

1.6死区时间…………………………………………………………………4

1.7控制模式………………………………………………………………….5

第二章多相降压稳压器

2.1多相概述………………………………………………………………...7

2.2功率FET及其驱动器……………………………………………………7

2.3输出滤波器………………………………………………………………9

2.4采用COT的多相优势实例……………………………………………...10

2.5电感器尺寸改善…………………………………………………………11

2.6直通改善…………………………………………………………………12

2.7输入电容器……………………………………………………………....12

2.8均流……………………………………………………………………....13

2.9总结………………………………………………………………………14

第三章迟滞降压稳压器

3.1迟滞降压稳压器架构…………………………………………………15

3.2迟滞稳压器波形…………………………………………………………15

 

3.3LM3485架构………………………………………………………………17

3.4LM3485迟滞控制器………………………………………………………17

3.5计算开关频率……………………………………………………………...18

3.6迟滞控制的优缺点…………………………………………………….......19

3.7LM3475/85的输出电容…………………………………………………...19

第四章恒定导通时间降压稳压器

4.1恒定导通时间(COT)降压稳压器架构…………………………………22

4.2工作效率…………………………………………………………………23

4.3典型例子…………………………………………………………………24

4.4注意事项…………………………………………………………………27

第五章电流/仿真电路模式降压稳压器

5.1电流模式………………………………………………………………....29

5.2电流模式降压稳压器架构………………………………………………30

5.3CMC次谐波振荡…………………………………………………………31

5.4调制器增益………………………………………………………………32

5.5输出滤波器………………………………………………………………32

5.6误差放大器………………………………………………………………33

5.7控制环路增益…………………………………………………………......33

5.8误差放大器+输出滤波器………………………………………………...34

5.9控制环路考虑因素………………………………………………………..34

5.10电流模式负载瞬变–性能折衷………………………………………….34

5.11电流模式输入电压瞬变–性能折衷…………………………………....35

5.12电流模式控制示例–LM284x…………………………………………...35

5.13仿真电流模式(ECM) 降压稳压器………………………………………35

 

5.14仿真电流模式工作原理………………………………………………...36

5.15仿真电流模式工作波形………………………………………………...37

5.16输入电压与工作频率的关系……………………………………………37

5.17可靠的过流保护……………………………………………………......38

第六章电压模式稳压器

6.1电压模式降压稳压器…………………………………………………....39

6.2调制器增益………………………………………………………………40

6.3输出滤波器………………………………………………………………40

6.4误差放大器………………………………………………………………41

6.5内部Type III电压模式补偿(LM367x)…………………………………...43

降压稳压器PDF文档(完整版).pdf
  • 放大器的设计主要有三个设计要点:首先,在电容C放电时,共模输入电压接近于地电位,因此,在差分输入级前加上射级跟随器,以抬高输入电平,这样可使共模输入范围下限扩展到-500mV。其次,由于在输入端有大的阶跃信号变化,因此,在放大器的输入级和输出级分别加上电位箝制电路。最后,由于放大器要求有大的带宽和相位裕度,因此,采用典型的两级放大器结构,使用米勒电容和去零电阻进行补偿。在输出端,使用射随器作为输出级,减小输出电阻,增大驱动能力。

  •  LDO中的过流保护技术一直是影响LDO系统稳定运行的关键。过流保护的目的是为了把输出电流限制在一个固定的范围内,在输出短路或过载时对整个系统或负载进行保护。然而,目前比较常用的过流保护电路都存在一些诸如可靠性、过流关断功耗等问题,限制了这些过流保护电路的应用范围。传统的过流保护电路存在可靠性差,过流关断功耗高等不足之处。

  • 近几年来,电子设备尤其是便携式装置持续地向着更小、更轻、更薄的要求发展,并且要求频率更高的开关电源,因此,也要求DC/DC变换器更小、更轻、更薄。这除了要减小其尺寸和厚度外,绕线式电感器也常常为高频开关电路所选用。总之,单片型电感器必须满足多种范围的电感值需要。随着手机等多功能设备的发展需求,小型、薄轻、大电流等电感器将越发为产学研等单位的关注和重视,并因此引导其新技术、新材料、新设计和新工艺的开发应用。

  • 下载电子书看第一页的时候,就再想Ti真不愧是大公司,有着非常长远的眼光,在这里不但介绍了公司的产品,也教会了不少搞设计的人,可以说让我们这些一直在学习中的人获取了不少的知识。在此也谢谢你们的无私奉献,谢谢。对于此遍文章我得仔细的拜读,好好的体会一下其中一些运用工式,与结构上的分析,也希望更多的朋友来下载此文章

  • 您好,请问HALCoGen里创建的TMS570LS20216的工程里,为什么CCM-R4模块是不能用的(灰色的)?而且CCM的寄存器也没有定义?

  • 降压稳压器第一章有感:

    这章首先从同步于非同步出发,阐述了降压稳压器的四种类型,分别是内置FET的同步稳压器,内置FET的非同步稳压器,外置FET的同步稳压器,外置FET的同步稳压器,那么同步于非同步最重要的一点是开关断开时是由二极管续流还是MOS管续流。我们知道,凡是正确的拓扑结构必须满足能量守恒,所以开关打开时电感电流的增量和开关断开时电流的变化量是相等的,这也是伏秒法则的一个出发点。所有的拓扑结构中,都有CCM模式和DCM模式,降压稳压器也如此,要区别这两种模式,就是在一个周期内,电流是否会降到0,我们常常需要根据不同要求来选择合适的工作模式。

  • 降压稳压器第一章感悟2:

    在同步降压稳压器中,我们会用到两个MOS管,于是我们在设计时就要考虑到两个MOS之间的微妙关系,文中给出了三个原则,这是哪个原则都是为了避免较大的纹波电流,防止较大纹波电流对器件造成伤害。在第三条原则中,提到了要保持两个MOS管在一段时间内要全部关断,而这个时间我们常常称之为MOS管的死区时间,死区时间一般来讲有固定死区时间和自适应气死区时间这两种控制方式,从控制角度讲,应该都用自适应控制。文中接下来讲到了降压稳压器的控制模式,主要有电压模式控制、电流模式控制和迟滞,模式控制,不同的模式有其优点和缺点,作为研发人员,我们要根据不同情况去选择不同的模式。

  • 降压稳压器第二章感悟:

    第二章的内容讲的是多相降压稳压器,顾名思义,多相值得就是把多个降压器并联起来,但是我们必须注意,多相降压器的输出相位必须是交错的,具体交错多少相位是360角度除以相应的相数。我们在设计时,为了散热,有时候可以考虑把多个mos管并联进行操作,但是mos不能并联太多,这样会导致导通性能变差,效率下降。如何确保驱动较多mos的电路设计呢,我们可以采用PWM信号来进行控制。在设计输出电路时,我们往往会考虑很多,滤波就是其中的重要一部分,它是功率链的一部分,要提高效率,提高产品性能,就要重视输出输出滤波器的设计。

  • 降压稳压器第二章感悟2:

    文中提到了采用COT的多相优势的实例,这个实例自己没学过,自己好好地看了下。那么它的重点在于COT控制的用作,也就是恒导通时间控制,COT要控制住上管MOS管在满载切换到无负载的时候要让它保持关断,知道它电压降到合理的范围内,从这个模式我们可以看出,多相比单相有优势,COT控制对MOS管有一定的控制作用,可以减少输出纹波电压,减少直通带来的影响。在设计时,在满足参数要求下,我们可以考虑采用小电感,以方便节省材料,另一方面提升性能。接下来,谈到了输入纹波电流,通过图形比较我们可以清楚的看到,多相可以一定程度上减小纹波电流。同时,多相中我们要考虑均流,这是多相中存在的一个问题。

  • 降压稳压器第三章感悟:

    迟滞降压稳压器从一定程度上来讲,就是简单的环路控制电路,它的核心内容就是电压检测,电压比较,然后控制MOS的通和断,其响应速度非常快。对于迟滞降压稳压器来讲,我们在设计时往往会遇到寄生参数,所以输出的电压波形跟实际是有差距的。文中提到了IT典型的迟滞控制器LM3485,它用了一颗P型的MOS管,组成的是一个非同步整理的架构。它的脚Cff的电容设计使得输出更加稳定,纹波也更加小。文中提出了利用输出纹波电压来计算开关频率,工程师可以通过这个公式来计算开关频率。

  • 前言中,“降压稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成,当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。容量较大的降压稳压器,还采用电压补偿的原理工作。“

    这里讲到了伺服电机和调整线圈匝数比, 应该是调节类似于自耦变压器, 因该是比较老的方案, 或者是非常大功率的应用. 和DC/DC转换器等没有关系吧。

  • 3.1 迟滞降压稳压器架构

    非同步降压转换器,集成了低RDS(ON)的高边MOSFET。为了提高轻负载时的效率,脉冲跳跃生态模式™功能会自动启动。此外,1μA关断电源电流使该器件成为电池供电应用。内部斜率补偿电流模式控制简化了外部补偿计算,减少了元件数量,同时允许使用的陶瓷输出电容器。一个电阻分压器方案的输入欠压闭锁滞后。瞬态过电压保护电路限制了启动和瞬态过冲电压条件。按计划周期电流限制,频率折返和热关断周期保护在过载情况时,负载设备

  • LM3485无论是电源电压调整率、负载调整率还是瞬态响应特性都有很大提高,是目前比较理想的新型控制器。其优点主要有:  (1)使用方便的滞后脉冲频率调制开关拓扑架构,简化了控制方法,具有良好的稳定性和抗干扰能力。  (2)电源芯片性能好,开关频率高,功率转换更容易,体积更小。  (3)电压波动立即反映在电感电流的变化上,负载动态响应更快。  (4)设计简单、成本低;使电源更易生产和维修,在市场竞争中有优势。

  • 刚下载电子书,打开看到电源网编辑的序言时就有点感触,总想说点什么。如今电源网都把编写、整理技术文章做为工作的乐趣与重心,作为工程师的我们又有什么好说的呢!从注册电源网会员到现在,电源网已经陪我走过了好几年,每当有凝问和不懂的就会去电源网请教或者查查资料,浏览电源网已然成了一种习惯。电源网不竟是技术交流学习的好地方,也是大家谈天说地的好去处,而且还在这里认识了很多新朋友。时不时的电源网还举办一些让工作人员都心动的活动,让我们在学习技术的同时还能获得奖品,真是一举两得,在这里感谢电源网对电源行业作出的贡献!感谢电源网对我们的陪伴!

  • (COT) --恒定导通时间。恒定导通时间控制非常适合高输入输出电压比的应用,因为这种单稳态触发器的导通时间可以设置得非常短,并且可以通过反馈比较器调节关断时间以获得必要的低占空比。低电压下的PWM斜坡的噪声敏感性会被完全消除。由于不需要误差放大器和环路补偿元件,恒定导通时间技术在简单、低成本的直流变换器中已经应用多年。该方法的主要问题是由于输入电压变化和可能的次谐波振荡造成的频率变化。

  • 恒定导通时间稳压器面临的一个难题是限流。如果导通时间被检测降压开关电流的限流电路中止,输出电压就会下降,并且关断时间将会减少到最小值,以保证稳压。稳压器的频率将会上升到一个仅受传输延时限制的极高值,芯片的功耗将大为增加。在一些降压稳压器解决方案中,当检测达到电流限值时,会强制一个最小关断时间,这样就可以保证在过载情况下,频率不会过分增加。这种方法在电流限值对比电压的特性曲线中,可以表示为一条折叠线,这就限制了稳压器的可用负载范围。

  • 纹波和噪声产生原因:开关电源输出的不是纯正的直流电压,里面有些交流成分,这就是纹波和噪声造成的。纹波是输出直流电压的波动,与开关电源的开关动作有关。每一个开、关过程, 电能从输入端被“泵到”输出端,形成一个充电和放电的过程,从而造成输出电压的波动,波动频率与开关的频率相同。纹波电压是纹波的波峰与波谷之间的峰峰 值,其大小与开关电源的输入电容和输出电容的容量及品质有关。噪声的产生原因有两种,一种是开关电源自身产生的;另一种是外界电磁场的干扰(EMI),它能通过辐射进入开关电源或者通过电源线输入开关电源。开关电源自身产生的噪声是一种高频的脉冲串,由发生在开关导通与截止瞬间产生的尖脉冲所造成,也称为开关噪声。噪声脉冲串的频率比开关频率高得多,噪声电压是其峰峰值。噪声电压的振幅很大程度上与开关电源的拓扑、电路中的寄生状态及PCB的设计有关。

  • 噪声的产生原因有两种,一种是开关电源自身产生的;另一种是外界电磁场的干扰(EMI),它能通过辐射进入开关电源或者通过电源线输入开关电源。开关电源自身产生的噪声是一种高频的脉冲串,由发生在开关导通与截止瞬间产生的尖脉冲所造成,也称为开关噪声。噪声脉冲串的频率比开关频率高得多,噪声电压是其峰峰值。

  • 凡是正确的拓扑结构必须满足能量守恒,所以开关打开时电感电流的增量和开关断开时电流的变化量是相等的,这也是伏秒法则的一个出发点。所有的拓扑结构中,都有CCM模式和DCM模式,降压稳压器也如此,要区别这两种模式,就是在一个周期内,电流是否会降到0,我们常常需要根据不同要求来选择合适的工作模式。

  • 在设计输出电路时,我们往往会考虑很多,滤波就是其中的重要一部分,它是功率链的一部分,要提高效率,提高产品性能,就要重视输出输出滤波器的设计。

  • 降压稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成,当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定

  • 降压稳压器应用在电缆调制解调器、等离子电子、数据设备通信、机器人、DC/DC电源、FPGA电源、机顶盒、LCD监控器、路由器、工业应用、医疗和自动化测试设备等许多方面。

  • 死区时间的控制方法:
     1、固定死区时间
    ·关断与接通之间的固定时间
    ·在MOSFET 的选择上无灵活性
     2、自适应死区时间
    ·高端MOSFET 仅在低端(LS) MOSFET 关断时才接通,反之亦然
    ·在MOSFET 的选择上拥有灵活性
    ·必需检测两个MOSFET 的关断
     

  • 1、电压模式控制优点和缺点
    优点  ·稳定的调制/对噪声不太敏感 ·单一反馈路径  ·能在很宽的占空比范围内工作
    缺点 环路增益与VIN 成正比 双极点LC 常常需要Type III 补偿 CCM 与DCM 的差异– 补偿难题 对输入电压变化的响应速度缓慢  ·必须单独实施电流限制

  •   在LM3485直流控制器中它控制的两个因素是输出纹波的上限电压和下限电压,而我们
    的COT控制的就是输出纹波下限电压和每个周期的导通时间。COT的只这样做的好好处在于,
    由于它每个人周期的开通时间是输入电压时成反比的,也就是说当输入电压越高的时候,导
    通时间就越短的,用这种方式就可以抵消掉输入电压带来的频率变化,这个上就是COT与其
    他控制器的区别所在。它克服的问题就是在电压模式的控制器里面,开关频率随着输入电压
    的变化而变化的毛病。

  •   对于COT 稳压器,假如电感器电流保持连续,则恒定频率关系式成立。在轻负载条件
    下,电感器中的电流将变得不连续。这里示出的是在不连续导通模式中采用恒定导通时间控
    制方法进行控制(这意味着斜坡电感器电流每个周期都恢复至零)的降压稳压器的开关波形。

  • 在很多时候有些工程师在采用直流控制器进行设计的时候,为了减小输出纹波而采用过
    大的输出电容(如下图所示),其实这样是不好的,因为它的效应和拿掉ESR的效果是一样的,
    因为在并联电容的时候,ESR也是并联的关系,所以当ESR减小到一定的程度的时候,也会
    出现由于电压的相移而出现抖动,使电路出现不稳定。

  •   电流模式和电压模式的降压稳压器区别在于两者把误差放大器转换成开关信号的方法
    不同。电压模式是用一个内部的三角波与误差放大器的输出相比较,从而得出开关信号。电
    流模式稳压器是检测上位MOS管的电流波形与误差放大器的输出相比较而产生开关信号,这
    样的好处是能够实现每个开关周期控制,也就是逐周期地限制MOS管的峰值电流。
     

  • · 穿越频率位于1/5 开关频率,并具有45˚ 的相位裕量 穿越频率的提高会引致瞬态响应速度的加快,以及出现不稳定的可能性的增加 穿越频率的降低会引致瞬态响应速度的减缓,以及 实现稳定的可能性的增加

  • 电流模式控制会有一个前沿脉冲尖峰产生的问题,我们一般的做法是加一个前沿尖峰消隐的措施,但在消隐的时间里控制器是不可控的。所以我们就需要一种方法来
    解决这种问题,也就是仿真电流模式控制。

  • 电压控制模式的应用框图,它可以分成三大部分,分别是误差放大器和反馈网络构成的反馈调节部分;第二部分是调节器,这一部分没有采样电流的波形,而是内部产生一个三角波,让它和误差放大器的输出进行比较来得出PWM;第三部分是输出滤波器,负载和输出滤波是密不可分的一部分,所以在计算时要充分考虑输出负载带来的影响

  • 采用一个几乎没有ESR 的陶瓷输出电容器的例子 工作频率出现下降且不能使用前述
    的公式来计算,原因:输出纹波从开关动作移相90°。下图3通道为输出电容纹波电压,1
    通道为开关波形,4通道为输出电容纹波电流。

  • 电流模式和电压模式的降压稳压器区别在于两者把误差放大器转换成开关信号的方法 不同。电压模式是用一个内部的三角波与误差放大器的输出相比较,从而得出开关信号。电 流模式稳压器是检测上位MOS管的电流波形与误差放大器的输出相比较而产生开关信号,这 样的好处是能够实现每个开关周期控制,也就是逐周期地限制MOS管的峰值电流。

  • 降压稳压器在稳态工作时的电压和电流关系式:
    状态一:当MOS管导通的时候,能量从输入端经过电感传送到输出,同时电流线性上升,电感储能。可得式子:ΔIL, Ton= (Vin – Vout ) * Ton / L;
    状态一:当MOS管关断的时候,电感的能量释放,通过二极管进入续流状态,此时电流线性下降。可得式子:ΔIL, Toff= -Vout * Toff / L;
    稳压器在稳态工作时,电感必须保持磁平衡,因此可得式子:ΔIL, Ton =ΔIL, Toff;
    根据以上式子,我们可以得出转换器的输入、输出电压和占空比的关系式:Vout = D*Vin; D = Ton / (Toff +Ton)。(前提条件:电感电流处于连续状态,也就是CCM模式)

  • 死区时间的控制方法:
    1、固定死区时间
    ·关断与接通之间的固定时间
    ·在MOSFET 的选择上无灵活性
    2、自适应死区时间
    ·高端MOSFET 仅在低端(LS) MOSFET 关断时才接通,反之亦然
    ·在MOSFET 的选择上拥有灵活性
    ·必需检测两个MOSFET 的关断

  • 电压模式控制优点和缺点
    优点

    1.稳定的调制/对噪声不太敏感
    2.单一反馈路径
    3·能在很宽的占空比范围内工作
    缺点
    1.环路增益与VIN 成正比
    2。双极点LC 常常需要Type III 补偿
    3·CCM 与DCM 的差异– 补偿难题
    4·对输入电压变化的响应速度缓慢
    5·必须单独实施电流限制

  •      降压稳压器的特点:

          1.2A输出电流

      2.4.75V至18V宽范围的输入电压

      3.集成130毫欧MOSFET开关。

      4.输出可调电压从0.923V到15V

      5.达到93[%]的效率

      6.可编程的软启动

      7.稳定的低ESR陶瓷电容器

      8.固定频率340KHz

      9.循环过电流保护

      10.输入欠压锁定

  • 看了半天,终于看完了。对于像我这样的菜鸟级别人来说,这样的文章太有用了,了解了各种降压器的基本构架和工作原理,以及各种的优点!很收益的一篇帖子!希望以后能多多看到这样的文章,刚参加工作没多长时间,这样的帖子对我太能学到东西了

  • 降压稳压器在稳态工作时的电压和电流关系式:
      状态一:当MOS管导通的时候,能量从输入端经过电感传送到输出,同时电流线性上升,
    电感储能。可得式子:∆IL, Ton= (Vin – Vout ) * Ton / L;
      状态一:当MOS管关断的时候,电感的能量释放,通过二极管进入续流状态,此时电流
    线性下降。可得式子:∆IL, Toff= -Vout * Toff / L;

  • 因为电感电流不能突变的特性,所以我们始终看到这样类似三角波的波形;第四个
    就是开关的电压波形,也就是三个器件汇集点的地方,我们也称它为开关节点,一般降压稳
    压器出故障的时候,我们一般会抓这个点上波形来观察,因为最简单的波形同时也包含了最
    丰富的系统工作信息。

  • CCM模式和DCM模式:CCM模式就是电感电流连续模式,DCM模式是指电感电
    流不连续(断续)模式。我们回忆一下同步整流和非同步整流的降压稳压器,在同步整流的降
    压稳压器中,如果负载在轻到一定程度的时候,电感电流会进入DCM模式,电感能量释放完
    后电流反向,从输出→电感→续流MOS管→地。

  • 迟滞模式控制优点和缺点
    优点
      ·超快的瞬态响应(在高耗电负载中优先使用)
      ·无需相位补偿;换句话说, 迟滞模式是一种大信号控制
    缺点
      ·容易受到噪声的影响
      ·对PCB布局非常敏感
    ·开关频率偏差大;要求具有一定的纹波

  • 输出滤波器是功率链的一个主要部分,而且对于成本有着重大的影响。我们将阐释以
    概念:纹波抵消、物理尺寸权衡和负载瞬态响应性能改善。为什么说上述的电路是比较优
    的呢,考虑到输出滤波电感里面存储的能量和流过它电流的关系。

  • COT就是恒导通时间控制,COT的特点就是当电流从满负载迅速切换至无负载之时,COT
    有能力把它的上管MOS管一直关断,直到它的电压降到到达合理的范围之内。那么当电流从
    满负载迅速切换至无负载之时,这将造成控制环路立即将占空比减小到零,并把存储在电感
    器中的能量转储到输出电容器中。下方位于左侧的图示出了发生在单相降压稳压器中的此类
    负载瞬变(其中的电感器为0.5uH )。

  • 采用了多相的技术的话,那么就可以极大的减小上述的情况,我们前面也计算
    过,当把一个通道里面的电流分开两个通道的时候,它电感存储的能量不是减半的关系,而
    是一个平方根的关系往下减少,所以两个通道的电感存储能量之和是要比一个电感的存储能
    量要小。我们先来看一下组合输出纹波(总纹波)电流与每个个别电感器中的纹波电流(相位
    纹波)之间的关系。

  • 均流是一个潜在的问题,其在单相解决方案中并不令人担忧。而在某些应用中,它也是
    IC 行业汲取的一个教训。在先前的讨论中,我们假设在多相稳压器中所有的相位将传输大
    小完全相同的电流,换句话说就是理想的负载电流均分。事实上,这种假设并不成立。其情
    形类似于把两个相同类型的电池并联起来并预期它们将供应相同份额的电流。

  • 针对这种均流问题的解决办法是:检测每相中的电流并使用某种类型的反馈以强制检测电流相等。传统的峰值电流模式控制可自动实现此目标,并保证 电流的逐周期匹配。

  • 均流是一个潜在的问题,其在单相解决方案中并不令人担忧。而在某些应用中,它也是IC 行业汲取的一个教训。在先前的讨论中,我们假设在多相稳压器中所有的相位将传输大小完全相同的电流,换句话说就是理想的负载电流均分。事实上,这种假设并不成立。其情形类似于把两个相同类型的电池并联起来并预期它们将供应相同份额的电流。

  • 降压稳压器是一种能使输出电压降低,然后通过连接到误差放大

    器反相输入端的分压电阻采样,误差放大器的同相输入端连接到一个

    参考电压的稳压器。降压稳压器应用在电缆调制解调器、等离子电子、

    数据设备通信、机器人、DC/DC电源、FPGA电源、机顶盒、LCD监控

    器、路由器、工业应用、医疗和自动化测试设备等许多方面。 

      降压稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成,当输入

    电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服

    电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从

    而保持输出电压的稳定。容量较大的降压稳压器,还采用电压补偿的

    原理工作。 

      《降压稳压器基础架构》电子书共分为六章,从最简单的一种开

    关电源结构--降压开关稳压器开篇,述及多相降压稳压器、迟滞降压

    稳压器、恒定导通时间(COT)降压稳压器、电流/仿真电路模式降压稳

    压器、电压模式稳压器共六个类型稳压器的结构与原理。

    看后感:技术文档这东西,得慢慢体会,还要有一定的环境才行,刚开始看这一个人看得打瞌睡啊,哎,坚持吧

  • 降压稳压器的简介:

            降压稳压器是一种能使输出电压降低,然后通过连接到误差放大器反相输入端的分压电阻采样,误差放大器的同相输入端连接到一个参考电压的稳压器。降压稳压器应用在电缆调制解调器、等离子电子、数据设备通信、机器人、DC/DC电源、FPGA电源、机顶盒、LCD监控器、路由器、工业应用、医疗和自动化测试设备等许多方面。

          降压稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成,当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。容量较大的降压稳压器,还采用电压补偿的原理工作。