网友 ko_22 在21ic 电源技术 论坛问以下问题:
http://bbs.21ic.com/icview-323263-1-1.html
我是用7V左右电池来转化5V电压的,电池电压的纹波差不多只有20mv左右,但用TPS5450转化后,电池电压的纹波变成100mv,输出也是100mv,这个是为什么啊?求帮助解决
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
网友 ko_22 在21ic 电源技术 论坛问以下问题:
http://bbs.21ic.com/icview-323263-1-1.html
我是用7V左右电池来转化5V电压的,电池电压的纹波差不多只有20mv左右,但用TPS5450转化后,电池电压的纹波变成100mv,输出也是100mv,这个是为什么啊?求帮助解决
另外,7V、5V还有3.3V之间是什么关系?请注意一下输入范围是否满足要求,这个芯片的输入范围最小是5.5V,你可以用Switcher Pro仿真得到原理图来double check你目前的设计图
Hi
将电路图传上来看看?
或跟输入输出的电容有关,建议采用低ESR的电容,或可以采用多个电容并联以达到更低ESR的目的。
Datasheet有对于输入电容,输出电感以及输出电容的设计案例你可以参考:http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tps5450.pdf
另外还会和layout有关系,关于layout可以参考datasheet上的推荐。
Hi
另外TPS5450适合较大负载的情况设计,在较小负载条件下也可能导致较高的纹波。
如上或可以借助TI的仿真软件,或者按照datasheet上的案例计算。