Other Parts Discussed in Thread: LM2576HV, LM2576
使用的LM2576hvs-12,输入24V输出12v,由于使用在装载机上,输入电源波动很大,呈现出24V到40V有规律的锯齿波,周期1KHZ,使用过程中出现烧毁2576的情况,故障现象输入和输出短路,请问故障是由什么引起的呢?与输入电压的波动有关系么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
输入输出短路,意味着芯片内部的开关管击穿,一般原因而言只要是过压和过流。
按照datasheet规格,LM2576HV的开关管规格63V/5.8A, 在你的应用中需要验证最恶劣的情况下是否出现过压的状况,过流一般有过电流保护。
在你的应用中,建议你采用汽车级别的控制芯片LM5576Q, 原因是你的应用是在装载机上,LM2576HV是普通工业级别。
对于输入的纹波比较大,或可以采用多个大容值较低ESR的电容并联,看看效果(layout上尽量靠近芯片), 甚至可以用上LC滤波器。
Hi
目前的不良率有多高?
用示波器测试启动瞬间Vin脚的电压看看? 确实有可能是电压异常造成的,一般过流有过流保护,但是不会是因为高于24V,或者说波动到40V导致的,如之前所谈,要高出63V以上,建议用示波器测试启动瞬间的Vin波形, 应该可以看到。
另外如之前所谈,输入电容的改善,也验证一下,注意输入电容的耐压要够,输入的寄生电感要尽量小。
Hi
确实可能是这个16Vpp的1kHz的输入电压导致的问题,因为看起来不存在过压和过流的问题。
请问是否有能够在输入的前端增加一个LC滤波器,可得到一个相对稳定的输入电压,看看效果? 甚至是在输入端增加一个LDO, 使得输入是个稳定的电压。
Hi
在通常DC/DC的应用中,输入电压通常都是一个相对稳定和低纹波的电压,不会出现16V的峰峰值,而且这个频率1kHz也是相对芯片本身的频率是52kHz是比较高的,所以建议改善输入电压条件。